This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:OAD 升级失败后重新加载固件

Guru**** 2581515 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593302/cc2650stk-reload-firmware-after-oad-upgrade-failure

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件: CC-DEVPACK-DEBUG

我上周收到了 CC2650STK SensorTag 1.3.2。

OAD 固件升级失败后、SensorTag 停止工作。

我尝试 使用 BTool 和 Debugger DevPack 1.3.0从 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\hex 重新刷写 hex 文件。

BTool 正在识别调试器、但未连接到 SensorTag、并报告以下情况。 如何恢复固件?

我的笔记本电脑运行 Win10 64位。

[1]: 01:48:18.493
端口于5月5日至17日下午1:48:18打开
----------------------------------------
[2]: 01:48:19.183
类型:0x01 (命令)
操作码:0x0C03 (HCI_Reset)
数据长度:0x00 (0)字节
转储(Tx):
0000:01 03 0C 00…
----------------------------------------
[3]: 01:48:21.224
消息响应超时
名称= HCI_Reset
操作码= 0x0C03
TX 时间= 01:48:19.183
----------------------------------------
[4]: 01:48:21.240
设备重置超时
设备可能无法正常工作
----------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    请参阅 TI BLE Wiki 页面上的 SensorTag (CC2650STK)用户指南。 其中有一节介绍了如何使用 JTAG/CC-DEVPACK-DEBUG 对 SensorTag 进行编程。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我在这里找到了它。  

    processors.wiki.ti.com/.../CC2650_SensorTag_User's_Guide

    我已经安装了 SimpleLink Academy、因此能够找到十六进制文件并对传感器标签进行重新编程。