This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:ADC 问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592532/launchxl-cc2640r2-adc-problem

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

大家好。

我在从 ADC 获取结果时遇到了一个问题。 当模拟信号从0上升时、得到的结果应立即从0上升到大约2430-2450。 但第一秒的有效结果只有49个,持续了1秒。 发生什么事了? 是否有任何参数错误?

P.S. 它在 TI-RTOS 系统 BLE-STACK 3.0.1上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供如何设置和使用 ADC? (TI 驱动程序或通过直接注册?) 我无法判断您的参数是什么或您是如何使用的;

    根据我的经验、这通常只是一个配置问题-

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 要使用 ADC 功能、我通过 Sensor Controller Studio 设置 CC2640R2。 有一个名为 ADC 数据记录器 Launchpad 的示例、我进行了一些修改以使用。 但是,要解决这个问题,我找不到可以解决的地方。 但是、当我仅使用 Sensor Controller Studio 时、ADC 数据是正确的。 这是奇怪的...=||||

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要重新生成文件、或者可能无法在 CCS/IAR 中正确使用这些文件。 也可能不是以属性形式进行转换(例如、将无符号数作为有符号数)

    您可能还需要考虑在根本不使用传感器控制器的情况下尝试使用 ADC。 这可以通过使用 TI RTOS 提供的 ADC 驱动程序来完成。 请参阅: /docs/tidrivers/doxygen/html/index.html

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我已经尝试过这种方法、并使其正确。 此外、我在信号接收器上发现了错误的配置。谢谢!