This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:用于 CC2650&quot 的"TI-RTOS 的项目;通过 CCS 在 CC2640R2F LaunchPad 上运行失败

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593560/rtos-cc2640r2f-project-of-ti-rtos-for-cc2650-running-failed-on-cc2640r2f-launchpad-through-ccs

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我有几个问题:

CC2640R2F 是否支持专有协议? 还是仅用于 BLE?

2.如果 CC2640R2F 可用于专有技术、那么我应该使用什么 SDK? 适用于 CC2650的 TI-RTOS?

3."TI-RTOS for CC2650"构建项目失败。 是否丢失任何配置?(项目是自动创建的。)

a. SDK:TI-RTOS SDK (版本:2.21.00.06)(我通过 CCS 的 Resource Explorer 安装)

B.开发工具:CCS

c.硬件:CC2640R2F LaunchPad

d.我使用的示例是:

e.编译后的错误为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Destin、

    您应该从 CC2640R2F SDK 导入 TI-RTOS 示例程序。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Markel:

    如果我从 CC2640R2F SDK 导入 TI-RTOS、 该项目是创建 BLE 项目还是 TI-RTOS 项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Destin、

    据我所知、CC2640R2F SDK 中的所有示例程序均基于 TI-RTOS。 有一些非 BLE 示例程序、如 PWM LED 和 BLE 示例程序、如简单外设。

    -克尔