This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:在 CC26xx 上实现 I2C 从器件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593171/rtos-cc2650-i2c-slave-implementation-on-cc26xx

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

根据我之前阅读的 TI-RTOS PDF、我了解到可以将 CC2650用作 I2C 从设备。 但在文档"../tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_21_00_04/docs/doxygen/html/_i2_c_c26_x_8h.html"中  

它被称为不受支持的功能。 我有一个疑问、即无法将 CC2650作为 I2C 从设备运行、或者只是 TI-RTOS 中尚未包含此功能?

如果是后来的情况、是否可以根据 TI RTOS 指南和手册进行更改来将其包含在 RTOS 中、或者是否有其他人以前成功地完成了此操作?

如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。

提前感谢。

此致

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anurag、您好!

    从硬件方面来说、CC2650确实支持它、它实际上只是与您正在使用的 TI RTOS 版本相关联的驱动程序。

    例如、下面是另一篇将 CC2650用作从站的文章: e2e.ti.com/.../557767 、它确实使用了驱动程序 API。

    以及升级 TI RTOS 以获得其他受支持的功能。 这是完全可行的-它以前已经完成过。 只需考虑堆栈如何利用 TI RTOS。

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢反叛分子的回应。
    我完成了上述帖子。

    TI-RTOS 2.21是否有类似的实施?
    我正在尝试针对 TI-RTOS 2.21修改此代码、但遇到了问题。
    [是否可以在 CCS 项目中同时选择 TI-RTOS 2.14和 TI-RTOS 2.21? 以便根据需要从 TI-RTOS 2.14中挑选驱动程序]


    此致

    Anurag