This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:BLE Stack 是否已通过医疗类 III 应用的认证?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593440/rtos-cc2640r2f-is-ble-stack-certified-for-medical-class-iii-applications

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:TI-RTOS

参阅其中一篇有关 TI RTOS 的文章(请参阅下面的链接)、有一篇文章说"TI 不允许在 FDA III 类应用中使用其许多硬件或软件产品"。  

https://e2e.ti.com/support/embedded/tirtos/f/355/t/313154

这是否也包括 TI RTOS?

由于蓝牙堆栈使用 TI RTOS、TI 是否建议在 FDA III 类应用中使用蓝牙堆栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI BLE 堆栈和 BLE 无线 MCU 用于许多不同的应用、包括医疗、但是、TI 不会"认证"任何特定应用的协议堆栈。 由于我不是 FDA III 类要求的专家、我很遗憾无法给出建议。 我鼓励您与合规性组织一起查看产品信息。

    请注意、对于 CC26xx、TI BLE 堆栈使用 TI-RTOS。

    祝你一切顺利