请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他器件: CC2640、 UNIFLASH
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我对微处理器领域比较陌生、对 CC2650有一些疑问。 我熟悉 Arduino 的工作原理、但使用此类微处理器对我来说是一个不同的棒球场。 也许包含这些答案的 PDF 链接也会有所帮助。
1.在哪里可以找到 CC2650支持的编程语言?
2.假设 C++是受支持的语言,在本地计算机(Visual Studio)上测试该代码并将其传输到处理器(处理器目前正由其他人使用)是否安全。
3. 如何在代码中测试微处理器中剩余的可用内存? (例如、向链接列表添加节点、检查剩余 SRAM、然后删除节点以及检查剩余 SRAM)。 它对运行的代码至关重要。
4.当我最终获得工作代码时、如何将其上传到 CC2650?
5.是否有 IDE 可以帮助完成此过程?
6.为了将定制库导入到主驱动程序代码中,CC2650中将存储自定义库的位置。 (Arduino 从 Windows 中 Documents 文件夹内的特定库文件夹读取)
我对此非常不熟悉、因此、如果有任何深入和过于简单的解释、我们都会不胜感激