This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:多角色和虚拟文件夹

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592820/ccs-launchxl-cc2650-multi-role-and-virtual-folders

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我使用 cc2650 Multi 角色作为项目的起点。 我已从 GitHub 页面下载了多角色文件。

每次我启动新 的多角色项目时、它都位于"虚拟目录"中。

我无法正确地向其中添加文件、这似乎给我带来了各种问题。

例如、如果我更改其中一个工程中的文件、则会在所有工程中更改该文件。 我不想这么做!!

此外、每个项目目录大约需要50 MB、因此我完全看不到虚拟目录的存在。

我想启动一 个新的多角色项目、并将所有项目 c 和 h 文件放在一个实际目录中。 我该怎么做?

谢谢

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    与堆栈相关的文件将是虚拟目录(配置文件、iCall 等)、不会被修改。

    您始终可以创建自己的文件夹并将其添加到编译器包含路径中、从而使其可以与其他所有内容一起构建。 (我相信这正是我们为您处理所有特定于应用程序的文件所做的工作)请访问 software-dl.ti.com/.../platform.html

    请注意、它显示了包含选项、请将其粘贴在此处。

    如果您不熟悉该堆栈、我强烈建议从 SimpleLink Academy 开始、并在跳转到 multi_role (如果是池、则为 Deep End)之前了解 IDE 和堆栈的工作原理。 dev.ti.com/.../

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rebel,

    我不想更改堆栈文件。 我想更改 Multi_role.c、但它是虚拟的(我在文件夹中看不到它)。

    我想我应该在项目中创建一个新文件、然后复制粘贴 Multi_role.c 的所有内容(非常原始...)、但即使这样也无法完成:

    无法在我的项目中创建文件、无法添加文件或配置文件、由于此虚拟文件夹配置而导致许多错误。 我如何这样做?

    同样、我需要的是:

    1.若要在我的目录中包含"Multi_role.c"和.h 文件、以便能够在其他项目中更改这两个文件、而无需更改它们。

    2.能够在项目中添加\创建文件和配置文件。

    我该怎么做?

    再次感谢

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需创建一个文件夹(桌面或任何其他文件夹)、即可将所需的所有文件复制到其中、然后将其拖放到您的 CCS 项目中。

    它将询问您是否要执行虚拟引用。 (可能是最简单的方法)

    接下来、您必须将其作为 TI 编译器查找的路径、请使用我之前粘贴的链接、了解如何到达正确的位置。

    对配置文件也可以执行相同的操作、您可以将这些文件保存在先前创建的同一文件夹中。

    需要注意的一点是、CCS 在路径中的空间不会发挥很好的作用-因此请确保没有任何空间。

    此致、
    反叛分子