This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:资源探索错误

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593195/ccs-cc2640-reseource-explore-error

器件型号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们很久以前就启动了一个项目、并从 TI Resource Explorer 导入了 sensortag 项目。 我们使用了导入的 sensortag 项目并对其进行了广泛的编程、使其在我们的硬件上正常工作。 此项目是使用 TI BLE STACK 2.01.00.44423编写的(安装后有一个后缀,如._cloud,表示 BLE STACK 安装文件夹的名称) 由于某种原因,我再次安装了 CCS,现在我尝试再次导入 sensortag 项目,仅用于安装 TI BLE 栈2.01.00.4423。 在资源管理器上,出现以下错误:

我已经多次尝试下载项目、以便自动安装 BLE SDK 2.01.00.44423_cloud、但始终遇到此错误。 我不需要对项目进行 sensortag。 但是、我自己的项目不能与该云上的特殊 BLE 堆栈版本配合使用。

我之前曾尝试安装独立版本的 BLE 堆栈2.01。 但是、当我尝试运行我自己的项目时、我遇到了有关堆栈文件链接的编译器错误。 原因是:云端和独立版本上 BLE 栈2.01的文件夹结构不同、这会导致许多编译/链接错误。

如何解决此问题。 我被卡住了、无法继续前进。  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerem、

    您的设计是否需要云支持?

    我强烈建议使用最新版本的堆栈(2.2.1)进行错误修复和功能、并将您的应用程序代码移植(通过散射器或其他方式)。

    甚至可以使用具有云支持的 CC2640R2F

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rebel,

    我们已经将近6个月了、我们一直在开发我们的硬件和软件。 我们现在无法将当前项目移植到最新版本。 我们很匆忙、试图赶上最后期限。 TI 是否已从云中删除旧版本的 BLE SDK? 如果没有,为什么我无法从 Resource Explorer 下载它?

    是否有任何链接可以下载旧版 BLD SDK 的云版本? 我迫切需要这个。

    我们非常感谢您的任何评论/帮助...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerem、

    我没有一个好的答案、我们不再支持该云版本-

    您必须从云端下载应用代码文件、并将其移植到 SDK 的更新版本。 遵循移植指南可以极大地帮助 software-dl.ti.com/.../migration.html

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    反叛分子,

    您能不能帮助我了解如何下载云版本。 我不需要该版本的任何支持。 我只需要 BLE SDK 2.01.00.44423的云版本

    该版本仅在 CCS 上的 Resource Explorer 中提供。 独立版本不会与通过云版本开发的项目一起编译。

    我肯定有一天会把它移植,但今天不会。 您或 TI 的某个人能否在 Resource Explorer 上提供该工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerem、

    我当然没有、我会四处询问、但我怀疑任何人都有。

    此致、
    反叛分子