This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:UL 认证问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592978/cc2540-ul-certification-questions

器件型号:CC2540

是否有人可以帮助我填写 UL 要求的 CC2540认证参数表?

 

EN 300 328 2.1.1

参数

函数/值

和功能

注释

 

 

 

 

FHSS (WLAN)以外的宽带调制

EUT 是否支持 CH12和 CH13?

 

是/否

 

支持的最低标称通道带宽

 

MHz

 

支持的最低数据速率

 

Mbps

 

支持的最低数据速率下的802.11模式

 

11b/11g/11n

 

性能标准(标准):最大 PER (分组差错率)百分比

 

%

条例草案第5.4.1 (t)条

性能标准(其他):制造商声明的限制

 

填写适用的单位

条例草案第5.4.1 (t)条

EUT 是自适应器件还是非自适应器件?

 

自适应/非自适应/两者兼有

注2.

PEAK E.I.R.P.,低信道(如果是自适应)

 

dBm

注2.

PEAK E.I.R.P.、高通道(如果是自适应)

 

dBm

注2.

中等利用率、低信道(如果是非自适应)

 

%

注2.

中等利用率、高通道(如果是非自适应)

 

%

注2.

接收人类别

 

1、2或3

 

最低峰值天线增益,低通道

 

dBi

注1

最低峰值天线增益,高通道

 

dBi

注1

99%占用带宽(支持的最宽@最低通道)

 

MHz

 

99%占用带宽(最宽@最高支持通道)

 

MHz

 

EN 300 328 2.1.1

参数

函数/值

和功能

注释

 

 

 

 

BLE FHSS (如果支持)

 

 

 

 

支持的最低跳频

 

MHz

 

支持的最高跳频

 

MHz

 

支持的最低标称通道带宽

 

MHz

 

支持的最低数据速率

 

Mbps

 

支持的最低数据速率下的数据包类型

 

DH1/DH5/XXXX

 

以支持的最低数据速率进行调制

 

GFSK/8PSK

 

性能标准(标准):最大 PER (分组差错率)百分比

 

%

条例草案第5.4.1 (t)条

性能标准(其他):制造商声明的限制

 

填写适用的单位

条例草案第5.4.1 (t)条

EUT 是自适应器件还是非自适应器件?

 

自适应/非自适应/两者兼有

注2.

PEAK E.I.R.P.,最低频率(如果自适应)

 

dBm

注2.

PEAK E.I.R.P.,最高频率(如果自适应)

 

dBm

注2.

中利用率、最低频率 (如果是非自适应)

 

%

注2.

中利用率、最高频率(如果是非自适应)

 

%

注2.

接收人类别

 

1、2或3

 

最低峰值天线增益、最低频率

 

dBi

注1

最低峰值天线增益、最高频率

 

dBi

注1

99%占用带宽(最宽@最低频率)

 

MHz

 

99%占用带宽(最宽@最高频率)

 

MHz

 

EN 300 328 2.1.1

参数

函数/值

和功能

注释

 

 

 

 

BT FHSS (如果支持)

 

 

 

 

支持的最低跳频

 

MHz

 

支持的最高跳频

 

MHz

 

支持的最低标称通道带宽

 

MHz

 

支持的最低数据速率

 

Mbps

 

支持的最低数据速率下的数据包类型

 

DH1/DH5/XXXX

 

以支持的最低数据速率进行调制

 

GFSK/8PSK

 

性能标准(标准):最大 PER (分组差错率)百分比

 

%

条例草案第5.4.1 (t)条

性能标准(其他):制造商声明的限制

 

填写适用的单位

条例草案第5.4.1 (t)条

EUT 是自适应器件还是非自适应器件?

 

自适应/非自适应/两者兼有

注2.

PEAK E.I.R.P.,最低频率(如果自适应)

 

dBm

注2.

PEAK E.I.R.P.,最高频率(如果自适应)

 

dBm

注2.

中利用率、最低频率 (如果是非自适应)

 

%

注2.

中利用率、最高频率(如果是非自适应)

 

%

注2.

接收人类别

 

1、2或3

 

最低峰值天线增益、最低频率

 

dBi

注1

最低峰值天线增益、最高频率

 

dBi

注1

99%占用带宽(最宽@最低频率)

 

MHz

 

99%占用带宽(最宽@最高频率)

 

MHz

 

注1:设置测试信号阈值的要求

注2:确定接收器类别。

注3:请咨询芯片组供应商合规性组

注意:  某些通过/失败标准取决于供应商提供的信息。  如果信息不完整、将在干扰振幅为-70dBm/MHz (基于天线增益为零 dBi)的"最坏情况"场景中对 EUT 进行测试。

注意:  某些通过/失败标准取决于供应商提供的信息。  如果信息不完整、将在"最坏情况"场景中测试 EUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 BLE Wiki 认证部分下的"如何认证您的产品"文章。 此外、此帖子可能会有所帮助: e2e.ti.com/.../448188

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    您提供的链接对回答测试机构的调查问卷没有帮助。 您知道我在哪里可以找到这些信息吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在这里感到困惑。 这些问题大多不适用于 BLE (例如、WLAN、FHSS)以及需要在硬件上进行测量的问题。 UL 是否正在执行您的法规(ETSI)测试?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道我不是唯一一个困惑的人! 是的、UL 正在为 我们执行 EN 300 328 2.1.1测试。 让我向他们提出你的问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yannick、

    BLE 不是您的调查问卷所示的 FHSS、它必须经过其他类型的宽带调制器认证。

    一半问题可在 BT 规格中找到:
    频率:2402MHz - 2480MHz、通道间隔:2MHz、数据速率:1Mbps、数据包类型:NA、调制:GFSK、PER:30.8%、非自适应。

    其余部分是特定于应用和/或硬件的、必须在您的实际硬件上进行测量。

    对于接收器类别、您可以使用"2"、这是 BLE 的最严格要求、请参阅此应用手册 :www.ti.com/.../swra536

    此致、
    Fredrik