This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:能够成功对 CC2640R2FRHB 进行编程、但程序无法运行?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593027/cc2640r2f-able-to-program-cc2640r2frhb-successfully-but-the-program-does-not-run

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC-DEVPACK-DEBUG

您好!

  我们有 一款基于 CC2640R2FRHB 的产品。 我能够成功地对我们基于 CC2640R2FRHB 的产品进行编程、但该程序未运行。 我对 simple_peripheral 和 PWM LED 示例程序进行编程。 我的步骤如下。

  1. 将 simple_peripheral 和 PWM LED 示例程序编程到 CC2640R2F Launchpad 并查看其是否正常工作。 (两个程序都起作用)
  2. 将相同 的 simple_peripheral 和 PWM LED 示例程序编程到基于 CC2640R2FRHB 的产品、并查看其是否正常工作。 (两个程序都不起作用)

  我尝试了步骤2几次、但它不起作用。 我们的设置是 CC-DEVPACK-DEBUG 连接到我们 基于 CC2640R2FRHB 的产品。 使用 CCS、我已经成功测试了 JTAG 到我们 基于 CC2640R2FRHB 的产品的连接。 SmartRF 闪存编程器2显示了对基于 CC2640R2FRHB 的产品的成功编程、但该程序不运行或无法正常工作。

  由于我们 的产品使用 CC2640R2FRHB、因此该程序是否需要进行任何更改才能运行。

-克尔

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提供我的两分看法:-)

    我们在从 CC2640R2F 开发板迁移到 RHB 封装时遇到了一些相同的问题。

    在本例中,代码在 PIN_init()函数中停止。 我们必须仔细查看引脚设置以使代码正确运行。 (CC2640R2_LAUNCHXL.h/.c)

    此外、请确保您没有对.cmd 文件中的内存映射进行任何更改。 我们在一个情况下更改了 SRAM 大小内存、这种编译很好、但在下载期间/下载后代码停止。

    -VH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在我将预定义符号 CC2640R2_LAUNCHXL 更改为 CC2640R2DK_5XD 后、SDK 1.30中的 simple_peripheral 会正常工作。 但是、我想知道如果使用 CC2640R2 Launchpad 板级配置文件、它不起作用的具体原因。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果使用 CC2640R2 Launchpad 板级文件、我会调试该代码、它会在下面的这一行代码上挂起。 问题的原因似乎是启动时有引脚初始化、但引脚错误或没有初始化。

    dispHandle = Display_open (sbp_display_type、NULL);

    -克尔