This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:它能否在80%或更多潮湿环境中工作

Guru**** 2582235 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593136/cc2650-can-it-work-in-80-or-more-humid-environment

器件型号:CC2650

大家好、

CC2650能否在 RH 值超过80%的潮湿环境中工作?  

在 PCB 上进行保形涂层和不进行保形涂层的工作环境中、湿度的最大值是多少?

现在、我使用的是不带保形涂层的材料、湿度为70%到80%时、它不工作。


谢谢、此致、

Sharad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sharad、

    您能否详细说明一下您所谓的"不工作"是什么意思?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Fredrik

    我已将湿度传感器连接到它。 我每秒广播数据。

    使用的天线是陶瓷芯片天线。

    我正在观察 BLE 监控器上的数据、并且我已将 DSO 探针连接到串联电阻器上以进行供电、以检查所发生的情况、湿度高达70%(从来自同一传感器标签的数据中观察到)、工作正常、 但超过80%时、它停止工作、我在监视器上看不到任何数据。 此外、在 DSO 上、它会停止显示通过 BLE 进行数据传输的脉冲和测量电流脉冲。

    现在、我已经对 PCB (不包括传感器)进行了保形涂层、即使在 RH 的85%处也能正常工作。

    此致、

    Sharad