This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541参考设计引脚由外部驱动并配置为输出?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592972/cc2541-cc2541-reference-design-pin-driven-externally-and-configured-as-output

器件型号:CC2541

您好!

我查看了 TI HeartRate 参考设计的原理图、并注意到引脚9 (即端口1的位0)由外部分压器(~2.2V)驱动、同时 C 代码将其配置为输出。  有人能告诉我原因吗?  这可能会导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    问得好。 设计人员似乎打算将其用作分压器、以便使用 CC2541 ADC 测量电池电压。 但是、该引脚不能用于该目的、因为只有 P0引脚具有模拟功能。

    为什么最终将其配置为输出是另一个好问题。 如果输出为低电平、则由于电阻值较大、它应该正常。

    谢谢、
    Fredrik