This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650STK:CC2650STK

Guru**** 2467150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592960/rtos-cc2650stk-cc2650stk

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我已经为 cc2650编译了 ble stack 2.2.1

我运行了堆栈代码、然后尝试运行应用代码。

在应用程序代码中、它将遵循卓越的处理程序、而不是转至 SensorTag_taskFxn

void Hwi_exHandler (UINT * exstack、UINT LR)

  Hwi_module->exACTIVe[0]= true;

  /*如果没有插入异常处理程序,请在此处旋转*/

  while (Hwi_excHandlerFunc = NULL){

  }

  Hwi_exHandlerFunc (exstack、LR);

请您提供帮助。。。它非常紧急、我们有一些截止日期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sneha、

    您正在获得一个例外。 您可以查看 Tools->ROV->Hwi->Exceptions。 这里将有一个回扫调用堆栈(其用途取决于工具链、编译器和器件异常)。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示响应。我这样做了、并获得了附加的快照、但我无法对其进行解码

    您能帮助 我理解这一点吗

    谢谢、此致

    snehae2e.ti.com/.../rov_5F00_snapshot.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我这么做了、意识到我的堆栈没有正确初始化。我只是运行 blestack 2.2.1代码。它在这里被卡住

    iCall_EnrollService (iCall_ServiceEnum 服务、

    iCall_ServiceFunc fn、

    iCall_EntityID *实体,

    iCall_SyncHandle * msgSyncHdl)



    iCall_EnrollServiceArgs args;

    iCall_errno errno;

    args.hdr.service = ICALL_SERVICE_CLASS_基 元;

    args.hdr.func = ICALL_基 元_FUNC_Enroll;

    args.service =服务;

    args.fn = fn;

    errno = iCall_dispatcher(&args.HDR);

    这个错误号被挂起并进入。 装配体视图、我看到它卡在处

    1001bbd6:2a00 CMP R2、#0
    1001bbd8:D0FD beq #0x1001bbd6

    非常感谢您在调试这方面的帮助