This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110嵌入 CMSIS-DAP 问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592821/xds110-embed-with-cmsis-dap-problem

Thread 中讨论的其他器件:CC2650

嗨、大家好、我的 CC2650 Launchpad Rev1.1出现问题、我计划重新刷写 firmware.bin。

我找到了一篇文章、并按照 Read.txt 执行所有操作。 我下载了 XDS 仿真软件包以刷写 firmware.bin。

但是 、我可能只使用具有 USB 连接的 CC2650 Launchpad 来刷写它? 我读取了 read.txt 文件、其中指出我需要 XDS110调试探针、但我没有。

Izzit 可能实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    LaunchPad 上的 XDS110是否存在问题?

    如果没有调试器、则无法对芯片进行编程。 您可以在以下位置找到受支持的调试器列表: processors.wiki.ti.com/.../CC13xx_CC26xx_Tools_Overview
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜到固件损坏或可能存在其他问题。 我下载了 XDS 仿真软件包、其中包含 firmware.bin。 我使用 cmd 运行 xdsdfu 将固件下载到 XDS110中、它是否起作用?