请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 工具/软件:TI-RTOS
我遵循了 BLE 软件开发指南(3.00.01)中的"将缓存用作 RAM"指南、并且能够通过拆分在 GPRAM 和 SRAM 中的.bss 段成功构建应用映像。 遗憾的是,在使用 XDS 110加载程序时,调试器连接断开,然后我才有机会继续执行程序(在 main())。 我收到错误-1170。
如果我将.bss 段放置在 SRAM (仅限)中、并将.data 放置在 GPRAM 中、则会发生相同的错误。
我正在使用 simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25 SDK 中的 simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad_offchip 示例项目