This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:在内部存储器中进行读写

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592778/rtos-cc2650-read-and-write-in-internal-memory

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想知道如何在运行时将变量数据存储在内部闪存中、以便在下次启动时重新检索? 在我的应用中、我需要从 BLE 接收数据、并使用这些数据执行某些任务。 我想知道如何将接收到的数据存储在内部闪存中、以便每次控制器重新启动时都能从存储器中检索这些数据并使用它们。 我的要求不大、因此我不想添加外部闪存。 我只需要存储160个数据点-每个数据点16位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Bluto

    您可以使用 osal_SNV_read()和 osal_SNV_write()。 有关更多详细信息、请参阅软件开发人员指南的第3.10节。