This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:SDK_1_30_00_25组件#39;版本和许可证

Guru**** 2579155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592797/cc2640r2f-sdk_1_30_00_25-components-versions-and-licenses

器件型号:CC2640R2F

对于 BLE Stack v3.0.0文件://C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/manifest_simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22.html)、列出了组件 driverlib、CC26xx 硬件头文件、CC26xx 启动文件和 CC26xxWare Crypto 的版本和许可证。

BLE Stack v3.0.1附带的清单(文件:///C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25/manifest_simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25.html)中似乎不再是这种情况。

因此、我想请您提供有关上述组件的许可证是否在 BLE Stack v3.0.0和 v3.0.1之间更改的信息、其他组件就是这种情况。 请提供上述组件的许可证。

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    这些组件是"coreSDK"的一部分。 许可没有更改。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 JXS。

    上述组件是否会像在 BLE Stack v3.0.0的清单中那样在未来版本的 BLE Stack 清单中列出?

    BR、

    弗兰克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题、Frank。 我已将反馈提交给我们的产品团队。

    祝你一切顺利