This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:配对示例

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592468/ccs-cc2640-paring-example

器件型号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

器件:CC2640F128RHB 5*5 (15GPIO)模块。

IDE:ccsv7.

编译器:TI v5.2.6

SDK:BLE_SDK_2_02_01_18

调试器:XDS100v3 olimex

Android 版本:6.0.1

我想将 cc2640与我的 Android 手机配对。

因此、请向我推荐我使用的示例、以便我可以将 cc2640与 Android 手机配对。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您对 cc2650em 示例使用 simple_peripheral、但请记住在"预定义符号"中将 CC2650DK_7ID 替换为 CC2650DK_5XD。 您可能还需要根据您的定制板来更改 LEDS/BTN 的 GPIO 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄真
    谢谢!

    如果我不根据我的定制板更改 LEDS/BTN 的 GPIO 引脚、
    我只是在它的示例工作时进行配对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它认为工作是有效的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄真
    谢谢!

    我的手机出现以下错误

    "无法与 BLE (7E1F)配对
    使用不正确的 PIN 或密钥"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您输入的密钥是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在移动设备中、没有输入密钥的选项。
    它的显示错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试使用 TI SimpleLink Starter 应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的

    我尝试了 TI SimpleLink Starter 应用、因为我只看到了"连接到密文..."
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有 CC2650DK_5XD。 我对 CC2650DK_4XS 执行类似测试、测试效果良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄真
    谢谢!

    硬件(我的定制板)可能会出现一些问题、因此会创建此方案吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是有可能的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我参考了"CC2650EM-5XD、1_0_5_Schematic"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您检查晶体是否足够精确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了24MHz 晶体、并且我没有安装电容器 C22和 C23。
    没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_Troubleshooting
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I VDDS_DCDC 连接到 VDDS。
    那么、我对示例代码进行任何更改。