This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:频率偏差

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1180622/cc2642r-frequency-deviation

器件型号:CC2642R

尊敬的团队:

参考图像、您可以确认我应该考虑哪种频率。

此致、

Shrikant Koli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikant、您好、

    您能澄清一下用例吗? 您正在尝试实现什么目标? 如果没有任何背景、很难回答这个问题、因为这完全取决于应用。

    您正在使用哪个示例项目? 从蓝牙 LE 的角度来看、这不是可修改的字段、它是由 BLE5-STACK 团队根据蓝牙 LE 规范进行修复和设置的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar N:

    根据所附的快照。 频率范围已预设。

    每当我尝试从简单的中央设备发送数据包时、我将进入频谱分析仪的峰值为3。

    这3个峰值范围为2400 - 2483Mhz。

    因此、这就是我问您应该考虑哪种频率的原因。

    请查找随附的图像以供参考。

    此致、

    Shrikant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikant、您好、

    此处显示的峰值看起来像 BLE 通道上的传输。

    很抱歉、我仍然无法回答您提出的问题。 我不确定您的最终目标是什么、很难在没有应用目标背景的情况下建议考虑频率。 您是否正在使用低功耗蓝牙开发产品? 如果是、我建议查看我们的 SimpleLink Academy 培训 :https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJfAa5knnYceGpWKAKQqcg__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST 以开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    是的、我使用 的是蓝牙 LE。

    根据所附 的图像、我的问题是、每当我发送数据包时、

    该时间 、我将达到3到5峰值。

    我们需要以 dBm 为单位计算功率。

    我们的查询是  

    • 我们为什么要获得多个峰值。
    • 计算功率时应考虑哪一个峰值。

    您的回复非常明显。  

    此致、

    Shrikant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikant、您好、

    我知道您正在使用 simple_central 向器件发送数据包。 此器件是手机还是另一个 LaunchPad (可能正在运行 simple_peripheral)? 如果您使用的是 simple_central、您是否已与外设器件建立连接?

    [引用 userid="545018" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1180622/cc2642r-frequency-deviation/4448513 #4448513"]我们为什么要获得多个峰值。

    建立连接时会发生多个数据包交换、有关更多信息、请参阅蓝牙 v5.2规范的第4.5节"连接状态"。 建立连接后、simple_central 将在广播通道上发送连接指示数据包。 然后、外设将进行响应、两个器件将从广播通道切换、以便在连接期间进行通信。 这可能说明您在不同通道上看到多个峰值的原因。

    作为后续行动、我们确实需要知道您要发送的"数据包"。 器件是否处于活动连接状态?  它是通知包吗?

    [引用 userid="545018" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1180622/cc2642r-frequency-deviation/4448513 #4448513"]我们应该考虑哪一个峰值来计算功率。

    我建议查看此应用手册以计算功率: https://www.ti.com/lit/swra478d

    根据这些峰值的大小、您可能需要考虑所有这些峰值。 使用频谱分析仪时、您是否正在进行传导测量? 这对于将此测试与任何外部干扰隔离非常重要。

    如果您有直流电源分析仪、这将为您提供有关功耗的更多信息。