请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我目前正在研究需要测量8个通道上的 ADC 值并使用 BLE 通信进行传输的应用。 我想知道是否可以在1kHz 频率下对所有 ADC 通道进行采样、而不会影响 BLE 通信的性能。 我无需通过 BLE 传输所有 ADC 数据、只需每秒每个通道的最大值、最小值和平均值即可。
目前、我使用 ADC_convert 函数来获取 ADC 值。 但在这里、我每次使用软件中断时都必须调用这些函数。 ADC 轮询是否可以独立完成? 我可以在哪个最大频率下轮询所有 ADC 通道?