This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540监听器固件 UART

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592692/cc2540-cc2540-sniffer-firmware-uart

器件型号:CC2540

Sniffer_FW_CC2540_UART.hex 的用途是什么?

是转储到 UART。 如果是,什么是波特率,数据格式。

TI 人,请回复。 我需要通过 UART 传输数据包监听器数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanood、

    它旨在与 TI Packetsniffer 软件 www.ti.com/.../packet-sniffer 配合使用

    我不确定是否可以使用各种波特率连接到它、最好的选择可能是115200波特。 请务必注意数据格式。

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、TI 不发布数据包监听器的 UART 数据格式。