This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:十六进制文件问题

Guru**** 2549450 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1180475/cc2642r-hex-file-issue

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

尊敬的团队:

我已将一个项目复制到另一个目录中。

如果我编译了复制的工程、则生成的十六进制文件与现有的十六进制文件不匹配。

因此、我的另一个功能不起作用。

此致、

Shrikant K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikant、您好、

    您能否准确解释一下您复制项目的方式/位置以及是否保留编译器/链接器编译设置?  十六进制文件中存储器的哪些部分发生了更改?  您是否已使用开箱即用的 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 示例进行过此测试、以及正在使用哪些 SDK 版本和示例?  您能否指定复制项目后的哪个函数中断?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan,

    感谢您的支持。

    问题已解决。 但现在我面临着不同的问题。

    board_key.c 文件相关的任何一个。  

    例如、如果我将  board_key.c 更改为 简单外设代码。

    然后,每当我尝试打开简单的中央代码时,代码 board_key.c 就会发生变化。(这不应该发生)

    如果两个代码具有不同的范围、为什么会发生这种情况。

    Code Composer Studio 中的任何设置。

    注意:SDK 版本为: simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52

    此致、

    Shrikant Koli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能正在使用解析为的链接文件(检查文件属性)  \source\ti\ble5stack\common\cc26xx\board_key.c.  您应将此链接资源替换为本地副本、以便更改也不会传播到其他工程。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否提供图片、以便我可以使用本地文件更改链接的文件路径。

    这对我非常有帮助。

    此致、

    Shrikant Koli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我通常用来替换链接文件的操作。  删除红色、复制/粘贴蓝色。  出现提示时、选择"Copy files"(复制文件)选项。

    此致、
    Ryan