This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650MODA:需要 cc2650的示例和过程

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592587/rtos-cc2650moda-need-an-example-and-procedure-for-cc2650

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我将 CC2650moda Booster Pack 与 MSP432搭配使用。 我需要一个用于 CC2650的简单程序来回显 UART 字符串。

如果在蓝牙上发送字符串、则在其 TX 线上发送;如果在其 TX 线上发送字符串、则将其回显到蓝牙连接的设备。

我对 Resource Explorer 的示例感到困惑、因为要将哪个代码上传到何处。

请帮我解决这个问题。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    您可能想查看我们的应用手册、了解如何将 BoosterPack 用作独立应用: www.ti.com/.../swra534.pdf

    默认情况下、BoosterPack 编程为网络处理器、如果您要执行自定义应用、则需要查看该应用手册。

    快照一下、尝试先在那里获取一些简单的内容、然后进入更复杂的项目。

    祝你好运、
    反叛分子