This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:LAUNCHXL-CC2650

Guru**** 2922190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1181228/launchxl-cc2650-launchxl-cc2650

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

我正在 contiki 上运行 launchxl-cc2650、以从 dht11传感器读取温度和湿度值。 使用 contiki 构建、使用 ti 编程器构建闪存2. 但我的电路板似乎无法读取传感器的值(输出读数超时)我尝试在2个差分板和2个传感器(相同类型)上进行测试、因此我非常确定问题不是来自硬件、而是来自传感器的 LED 亮起、这意味着它具有功率。 去年、我的高级管理人员成功运行了此代码。 因此、它真的会让我弄糊涂哪些可能导致问题、将数据插入 IOID_0引脚。 代码可在 contiki-ng/dht11.c 中找到、位于 dcontiki-ng/contiki-ng·(github.com) 中、我做了一些小的扭转、代码写在下面。 与我的高级版本唯一不同的是、当我使用 make 命令进行编译时、只会生成.elf 文件、而不是.hex 和.bin 文件。 这是问题吗? 我认为这不太可能导致 TI 编程器2支持.elf 文件、并且我已使用.elf 文件和其他示例成功刷写了.elf 文件。 请举手让我为您服务。  

#include "contiki.h"

#include

#include "board.h"

#include "dht11-sensor.h"

/*------------------ *

进程(dht11_process、"DHT 11 process");

autostart_processes (&dht11_process);

/*------------------ *

#define DHT11_GPIO_PORT (1)

#define DHT11_GPIO_PIN (12)

#define Board_IOID_DIO0          IOID_0

/*------------------ *

process_thread (dht11_process、EV、data)

 静态结构 etimer 计时器;

 

 process_bege();

 

 dht11_sensor.configure (DHT11_configure_GPIO_PIN、IOID_0);

 dht11_sensor.configure (sensor_hw_init、0);

 

 /*等待一秒钟,使 DHT11传感器准备就绪*/

 etimer_set (&timer、clock_second * 1);

 

 /*等待周期性计时器过期*/

 Process_Wait_event_until (etimer_expired (&timer)));

 

 /*设置一个在5秒后过期的周期性计时器。 *

 etimer_set (&timer、clock_second * 2);

 while (1){

   /*

    *请求重新读取

    *

   sensors_activate (dht11_sensor);

 

   

   switch (dht11_sensor.status (0)){

   案例 DHT11_STATUS_OK:

     printf ("请执行 am:%d.%d %%\n"、

            dht11_sensor.value (DHT11_value_humidation_integer)、

            dht11_sensor.value (DHT11_value_humidation_decimal);

     printf ("Nhiet do:%d.%d *C\n"、

            dht11_sensor.value (DHT11_value_temperature 整数)、

            dht11_sensor.value (DHT11_value_temperature 十进制);

     中断;

   案例 DHT11_STATUS_CHECKSUM_FAILED:

     printf ("校验和失败\n"\n);

     中断;

   案例 DHT11_STATUS_TIMEOUT:

     printf ("读取超时\n");

     中断;

   默认值:

     中断;

   }

 

   /*等待周期性计时器过期,然后重新启动计时器。 *

   Process_Wait_event_until (etimer_expired (&timer)));

   etimer_reset (&timer);

 }

 

 process_end();

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FAIK、Contiki-NG 不提供 DHT11的驱动程序。 您的上述代码将无法正常工作、您需要自行创建驱动程序才能使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪、因为我现在要拿着他的报告。 除非他撒谎、否则他就像在其他示例中一样、只需运行 make 命令并使用 TI 编程器2对其进行闪存  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="546792" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1181228/launchxl-cc2650-launchxl-cc2650/4448463 #4448463">这很奇怪、因为我现在正在保存他的报告。 因此、除非他撒谎、否则他只运行 make 命令

    他是谁? 也许您应该联系他直接为您提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他是我学校的一名学生。 谁在去年完成了这项研究  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您应该先与学生核实。