This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:cc2640r2f OAD 32kHz 模式启用 HWI 未启用会广播但不会连接自定义硬件

Guru**** 2555320 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2651R3, CC2642R, CC2652R, CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1180598/cc2640r2f-cc2640r2f-oad-32khz-mode-enabled-hwi-without-enabled-advertises-but-doesnt-connect-custom-hardware

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2651R3CC2642RCC2652RCC2652RB

启用了 rcosc 的硬件中断

运行正常并在注释掉 OAD 项目时进行广播。 不确定是否有快速解决方法..

 定制硬件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    请提醒我们、您使用的是哪个 SDK 版本、以便工程师可以挑选该主题?

    您能解释一下每个屏幕截图显示的内容吗?

    您是否还可以指定是否尝试使用 调试指南来识别问题

    您能否指定是否在 TI Launchpad 上运行?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SimpleLink CC2640R2 SDK 5_30_00_03  

    第一个屏幕截图显示了 HWI 在未注释 Rcosc 时、第二个屏幕截图显示了程序在未启用 HWI 的情况下暂停、此时它确实会广播并可连接  

    我已尝试确定问题所在。

    Launchpad 上的行为完全相同、空项目也可以正常运行、但无法在该处创建 OAD 映像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    请您解释一下"RCosc 未注释"是什么意思吗? 您如何启用 RCOSC? 您是否可以确认您已查看这 部分文档

    为了帮助识别问题、请尝试一下

    -使用排除 CPU 异常的指南确定产生的错误类型(请参阅 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03/docs/blestack/ble_user_guide/html/ble-stack-3.x-guide/debugging-index.html#deciphering-cpu-exceptions)

    -确定引起错误的功能。 由于错误似乎在 ROM 中引起、您可能必须按照以下说明加载 TIRTOS 符号: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03/docs/blestack/ble_user_guide/html/ble-stack-3.x-guide/debugging-index.html#import-in-ccs

    -使用一些断点来了解何时达到异常 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03/docs/blestack/ble_user_guide/html/ble-stack-3.x-guide/debugging-index.html#breakpoints

    -使用 ROV 查看您是否可以收集任何其他有用信息 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03/docs/blestack/ble_user_guide/html/ble-stack-3.x-guide/debugging-index.html#ti-rtos-object-viewer

    我希望这将有所帮助、

    为了便于了解、我将在1月中旬离开办公室。 然后、我请一位同事拿起这个话题、继续提供支持。 感谢您的理解。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我会尽力帮助您。 我已经完成了您尝试配置 CC2640R2F 片外 OAD 32.768kHz 晶体更少的工作。 我没有成功。 很久以前有人讨论过这个问题、我记不清。 情况是您可以根据指南轻松修改简单外设栈库项目32.768无晶振。  然而、简单外设片外负载不能配置为32.768kHz 无晶振运行。 没有指南。 尝试修改简单的外设片外负载示例程序以减少32.768kHz 晶体的数量、您可能会遇到问题。

    因此、您的问题的替代解决方案是使用 CC26x2R1 Launchpad 转移产品开发。 您可以将简单外设片外 OAD 示例程序设置为32.768kHz 无晶振运行。 只需设置预定义符号 USE_RCOSC。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答! 我想您不知道引脚和封装是否相同? 我之前见过固件移植指南、感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="367600" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1180598/cc2640r2f-cc2640r2f-oad-32khz-mode-enabled-hwi-without-enabled-advertises-but-doesnt-connect-custom-hardware/4448049 #4448049">非常感谢您的回复! 我想您不知道引脚和封装是否相同?

    您需要通过查看设计文件来确保自己的安全。 对于将 CC2640R2F 移植到 CC26x2R1的固件、您可以使用 CC26x2R1示例程序作为基础、如简单的外设片外加载、然后移植代码。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢我的介绍、对于电路板来说、封装的引脚是相同的、您对有什么经验  

    CC2651R31T0RKPR

    以及上述大约32kHz 的 OAD 模式是否同样有效
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我签入了 SDK、没有适用于 CC2651R3的 OAD 示例、请参阅下文。

    CC26X2R1具有片外 OAD 示例程序、即 CC2652R 和 CC2642R。 这两种封装都是我所知的7x7mm 封装。

    CC2652RB 有片外 OAD 示例。 CC2652RB 不需要32kHz、因为它使用 BAW 技术。 封装尺寸为7x7mm。 我使用的 CC2652RB 没有32kHz、但我没有很好地对此进行测试、因此我还不是100%确信这是可行的。 但这只是我的看法。

    如果您使用 CC2642R 或 CC2652R 7x7mm 封装、则可以使用不需要外部闪存的片上 OAD。 从而使 PCB 板更小。 与 CC2640R2F 相比、CC2642R 和 CC252R 具有更大的闪存和 RAM。 因此、您无需担心闪存和 RAM 空间不足。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的观看、我想、您一定要在上面安装一个7mm x 7mm 的封装!

    非常感谢