Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK
大家好、TI 团队菜单员
我 ‘s 了 ANCS 移植 guider 表单 ti wiki、将这些 ADC 移植到 CC2640R2、运行正常。 可以回收
来自 iphone 的信息、如 MisedCall、IncomingCall、Social Apps、但压力测试、有三个问题:
1) 1) 有关 Per 2 sencode.CC2640R2的社交应用信息 不会从 iphone 接收信息
2) 2) 交替打开或关闭蓝牙设置。 CC2640R2不能与 iphone 粘连成功。
3) 3) 交替打开或关闭蓝牙设置。 CC2640R2将不起作用。
4) 4)删除 Bond SNV 消息。 iPhone 保留 LTK 信息。 打开蓝牙设置时。
可能会出现许多差异问题:1、CC2640R2崩溃2、CC2640R2在复位前从未执行过任何操作。3、保持与 iphone 的连接、但无通知。
堆栈是否能告知应用 程序错误 LTK 事件? 该应用程序可以拒绝连接请求、然后再次进行访问。
PS:I test iphone 7plus、iphone 6、iphone 6s iphone 5s.ipad mini。 iOS 版本10.2.1和10.3.1
我的项目设置如下:
#define DEFAULT_MIVEed_MIN_CONN_INTERVAL 160
#define DEFAULT_MODED_MAX_CONN_INTERVAL 240
#define DEFAULT_REGLED_SLAVE_LON延 时4//
#define default_desired _CONN_timeout 600 //1000
#define DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST GAPROLE_LINK_PARAM_UPDATE_INITIATE_NOTE_PARMS/
uint32_t 密钥= default_passcode;//密钥"000000"
uint8_t pairMode = GAPBOND_Pairing_mode_wait_for_Req;
uint8_t MIPTM = true;
uint8_t ioCap = GAPBOND_IO_CAP_NO_INPUT_NO_OUTPUT;
uint8_t 绑定= true;