This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX9838:查找更新的认证-需要转至新的无线电设备指令(RED) 2014/53/EC

Guru**** 2590580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/587334/lmx9838-looking-for-updated-certification---need-to-move-to-the-new-radio-equipment-directive-red-2014-53-ec

器件型号:LMX9838

大家好、团队、

但愿你一切顺利。 请参阅下面的客户问题:

我正在查找有关 LMX9838蓝牙模块的更新认证。   我们需要转向新的无线电设备指令(RED) 2014/53/EC。

这些是需要更新的两个标准。 www.ti.com/.../snoa503a.pdf

EN 300 328 V1.7.1至 V2.1.1

EN 301 489 v1.2.1至 v2.2.1

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randhir、

    我已经联系过该小组的经理、他们应该很快回来。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队、
    希望你能度过一个愉快的周末。 对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randhir、

    很抱歉耽误你的时间。 我仍然习惯新的论坛设置。

    LMX9838已满足 EN 301 489 v2.2.1标准(请参阅数据表)。

    我们尚未就 EN 300 328 V2.1.1 (当前版本为1.9.1)做出最终决定。 如果您有其他问题、请在内部联系我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对这个问题的最终答案非常感兴趣、因为我们目前在欧洲有数千个采用 LMX9838的器件、需要符合新的红色标准。 请联系我进行更新!

    此致
    Saevar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saevar、

    该器件当前正在针对更新后的标准进行评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    我何时能获得明确的结果? 该标准在2-3周内成为强制性要求。

    此致
    Saevar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望在3周内获得测试结果。  获得结果后、我们将使用新认证更新数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6月13日截止日期将超过3周。 您能更具体地说明时间尺度吗? 我们将大量基于 LMX9838的产品发往欧洲、并得到 TI FAE 的保证、即该模块将及时获得认证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergei、

    3周是我们目前最坏情况下的最后期限。 我们正在尝试尽快获得此认证。 我们每周向 FAE 更新我们的进度、因此如果您有其他问题、请联系他们。

    给您带来的不便、我深表歉意。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    有新消息吗? 严格地说、您的网站仍在引用器件的 CE 合规性...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serguei、

    UL 实验室仍在测试器件。 我们希望在本周结束前收到 EN 300 328 V2.1.1的报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    您现在是否有 EN 300 328 V2.1.1的报告?

    此致
    Saevar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    您能否确认 LMX9838测试没有并发症、延迟完全是由于 TI 器件规划不当所致?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Serguei、

    不幸的是,我们没有这份报告。 我们正与 UL 合作以尽快获得结果。 有关更多详细信息、请联系您的 FAE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    当前状态是什么? LMX9838模块是否通过了红色合规性测试?