This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564MODN:数据包 Tx/Rx ACL 数据包数据长度变化问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590961/ccs-cc2564modn-packet-tx-rx-acl-packet-data-length-change-problem

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件:CC2564

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我对 cc2564上数据包 Tx/Rx 的命令参数感到困惑。

如果 I 命令0xFD85、0x03、0、0xFF、0、 2、0、27、15、1、 0x01FF 如 Wiki 上的 CC256x_Testing_Guide 中所示(仅更改了频率模式)、工作正常。

但是、当我命令0xFD85、0x03、0、0、5时、 1、0、100、15、1、 0x01FF、无信号输出。
据我了解命令参数显示的图表、对于 ACL 数据包类型 DH5、ACL 数据包数据长度可定义为339。

有人能告诉我为什么此命令不起作用?

谢谢。