This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564MODA:IMX7上的 CC2564MODA 问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590350/linux-cc2564moda-cc2564moda-issue-on-imx7

器件型号:CC2564MODA

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试将 CC2564MODA 与 IMX7连接。

我在内核中启用了 CONFIG_TI_ST、CONFIG_ST_HCI 和 CONFIG_BT_WiLink。

 在设备树支持中添加了。

我在/dev/tty 中有 HCI_TTY 节点。  

但是、当使用命令"hciconfig -a"时、没有像 hci0或任何其他设备一样用于蓝牙的节点。  

如何获取蓝牙节点 并扫描附近的蓝牙设备。

您能不能在程序上帮我解决这个问题。  

谢谢、此致

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪个内核版本? 您是否使用"hciattach (hciattach)"连接到 BT 设备?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    是的、我已经尝试使用"hciattach"命令。 由于我的 BT 模块接口是 uart6、我使用命令作为"hciattach /dev/ttymxc5 Texas 115200"、但它显示初始化超时。 我认为我的程序中有某处错误。

    谢谢
    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 kernel-4.1.15
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎重复到: e2e.ti.com/.../2229381
    请在此处查看回复。