This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564MODA:CC2564 SLOW_CLK_IN (引脚8)是否需要?

Guru**** 2594000 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564MODAEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591768/linux-cc2564moda-cc2564-slow_clk_in-pin-8-is-reuired-or-not

器件型号:CC2564MODA

工具/软件:Linux

您好!

我需要有关 CC2564MODA 模块的 SLOW_CLK_IN (引脚8)的信息。

是否必须将其激活或连接以与蓝牙模块配合使用。

谢谢

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要 SLOW_CLK_IN。 请参阅 CC256x 数据表中的"时钟规格"。 (www.ti.com/.../cc2564.pdf)

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。

    我能否为   器件树获取任何 slow_clk_in 参考多路复用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于慢时钟的计时和精度有特定的精度要求、因此最好使用专用晶体作为时钟源、而不是主机处理器。 例如、请参阅 CC2564MODAEM 设计文件。