您好!
我有一位客户正在使用具有 SPP 配置文件的 CC2564B。
它们仅使用经典 SPP 模式。
客户报告说、即使他们仅使用 SPP 模式、客户端 PC 也会与其他配置文件(A2DP 等)连接。
这取决于客户端 PC。
CC2564B 在服务器和端口打开时工作、客户端请求 A2DP 配置文件、蓝牙堆栈似乎自动接受连接。
如何避免来自客户端的此类不需要的连接请求?
谢谢、此致、
Kot
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一位客户正在使用具有 SPP 配置文件的 CC2564B。
它们仅使用经典 SPP 模式。
客户报告说、即使他们仅使用 SPP 模式、客户端 PC 也会与其他配置文件(A2DP 等)连接。
这取决于客户端 PC。
CC2564B 在服务器和端口打开时工作、客户端请求 A2DP 配置文件、蓝牙堆栈似乎自动接受连接。
如何避免来自客户端的此类不需要的连接请求?
谢谢、此致、
Kot
[报价用户="Kot"]
因此它们不使用 TI SPPDemo 应用。 它们在 Linux 上使用 SS1BTPM 和 LinuxSPPM。
在这种情况下,SDP 记录上有其它配置文件?
[/报价]
是的、在 Linux 上使用 BluetopiaPM 时、SDP 记录上存在其他配置文件。 要删除 A2DP、您需要修改 BTPMMMODC.c 中的 ModuleHandlerList[]、以将 AUDM 函数和(void*)(&AudioInitializationInfo)替换为 NULL。
之后、您需要重新编译示例应用和 SS1BTPM。 有关说明,请访问: 
模 块手持设备列表中排除了 AUDM 初始化后、连接的设备将不会连接 A2DP。
此致、
Vihang