This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODNEM:CC2564 Bluetopia GOEP 示例

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589418/cc2564modnem-cc2564-bluetopia-goep-example

器件型号:CC2564MODNEM
主题中讨论的其他器件:CC2564

在任何地方都有 Bluetopia GOEP 示例。 我正在尝试通过 GOEP 实现 OPP、并从 GOEP_Command_Response 函数中获得奇怪的错误。 在堆栈的文档中、据说此函数只能返回 BTPS_ERROR_INVALID_PARAMETER | BTPS_ERROR_INVALID_BLUETOOT_ID | BTPS_ERROR_RFCOMM_INT_INITIATED | BTPS_ERROR_GOEP_INT_INITIATED、但当我尝试使用该命令(使用 OBEX_CONTINUE_OBEX_ERROR_BIST_COMM_COMM_INTRF_COMM_COMMAND TRILED_RESPONSE 命令返回 PONSE)对 PONSE 请求做出响应时、不允许的参数返回 OBOEP_COMM_COMM_

我是否需要在响应中包含任何标头? (现在我回复时没有标头,即{0},NULL}为 OBEX_HEADER_List_t 结构)

第一个正文标题的长度是否正常为0? (因为它与 Put 请求一同提供)

Еxperimental 布置:
Bluetopia 双模栈在 Discovery STM32F411VE +CC2564MODNEM 评估板+ CC256XEM-STADAPT 适配器板上运行。 该应用程序是 GOEP 服务器、尝试接收二进制文件(固件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2564 SDK 提供了中列出的示例: processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Demos_and_Sample_Applications。 我们的 BT 应用专家将审核您的查询、并与您联系。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到了这些示例、其中没有一个使用 GOEP 编程接口。 我相信 MAP 演示和 PBAP 演示在某种程度上使用了 GOEP、但它可能锁定在 bluetooth.a 中、并且演示会调用各自的 API。 这不显示如何使用 GOEP。 我需要的是一个使用 GOEP API 的简单 Put 和 Get 示例。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    请各位,我有最后期限去追!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我们的 BT 堆栈专家正在出差、因此会延迟。 返回值'BTPS_ERROR_GOEP_COMMAND_LOWED'似乎表示调用命令响应的状态错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确。 这就是一个示例值得高度赞赏的原因。 将会清楚如何以及在何处调用此函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以... 没有 GOEP 示例,对吧? 总之,“感谢”支持,谢谢!