This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650STK:从加速计数据发送2个样本

Guru**** 2796215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589931/rtos-cc2650stk-sending-2-samples-from-accelerometer-data

工具/软件:TI-RTOS

你好!

我正在使用 Sensortag 将加速计数据发送到我的 PC 并在 MATLAB 上绘制这些数据、建立通信、一切正常、我正在使用传感器标签代码、我只发送6个字节、这些字节是来自加速计的 x y z 数据、 传感器每100ms 进行一次采样、每秒发送一次数据。  假设如果我以100ms 采样、我有10个来自加速计的样本、现在我每秒只发送1个样本(6字节)、 但我想做的是每秒向我的 PC 发送2个样本(12字节)¿是否有人知道如何操作?

另一个问题是,您是否知道代码的一部分是 在采样时存储数据的缓冲区?

感谢您的回答。

右侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布您用于将数据发送到 PC 的修改后的代码? 您使用的是 UART 还是 BLE?

    传感器数据长度已设置为
    在 movementservice .h 中
    //以字节为单位的传感器数据长度
    #define MOVING_DATA_LEN 18

    有关运动传感器的所有特性都在 movementservice.c 中实现
    //发送数据
    MOUST_SetParameter (sensor_data、sensor_data_LEN、sensorData);


    我建议您查看 simplelink Academy 培训-定制配置文件、以全面了解我们的软件解决方案。
    software-dl.ti.com/.../ble_01_custom_profile.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    我使用的是 BLE,我可以发送18字节的数据,您知道我是否可以发送18字节以上的数据,例如39字节是您可以通过 BLE 发送的数据长度吗? 我尝试过、但无法修改为超过18个字节、我不知道该值是否是通过传感器标签建立的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 Simplelink Academy 培训、然后您将了解数据是如何设置的。 如果您使用的是通知、则无线发送的最大数据为20字节、除非您启用了 BT 4.2数据长度扩展功能、下载 BLE -stack 2.2.1或更高版本时、可在我们的软件开发人员指南中找到该功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! 感谢您的回答

    请您与我分享 simplelink Academy 的链接、或者在哪里可以找到该信息。

    提前感谢!

    右侧
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在此处找到 simplelink Academy: software-dl.ti.com/.../overview.html