Thread 中讨论的其他器件: CC2650
工具/软件:TI-RTOS
您好!
当我测试 SPP_BLE 模式 文件传输功能时、我注意到 当我发送的文件大于64Byte 时、客户端崩溃并变得无响应
我尝试了几个波特率、从9600 bps 到默认速率 921600、在所有情况下、当文件大于64字节时、客户端没有响应、并显示以下消息:
"从客户端失败"。
恢复系统的唯一选项是重置系统、即重置服务器和客户端。
该问题在以下情况下发生:
数据流:server-> client or client->server (单向我无法设置双向通信)
数据速率9600-921600 波特
平台2X LAUNCHXL-CC2650 (服务器和客户端)
用于生成流量 Putty、TeraTerm、Hterm 的软件。
BLE 堆栈版本:2.2.1
TI-RTOS:2.20.08
BLE IC:CC2650
编译器版本:TI ARM 5.26
如何重现:通过 cc2650 launchpad 下载和安装 SPP_ble_client/SPP_ble_server 示例,并发送大于64字节的文件/数据包。
BR
Yehonatan Spiegel