This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:节能模式选项_CC2564B 芯片组

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590070/cc2564-power-saving-mode-options_cc2564b-chipset

器件型号:CC2564

您好!

我们将定制板(MSP430 - 2418)与基于 CC2564B 芯片组的 PAN1326B 模块(安装在定制板上)搭配使用。  

 

OBJ:      希望将 BLE 控制器置于 断电模式、以便根据 规格消耗7微安的电流

 

器件配置:

 

详细介绍了具体的方案、例如哪种功率模式等、

 

我们计划在广播…之间整合断电模式。 1.5秒打开和5秒关闭

 

  1. BLE 控制器配置如何实现7ua
  2. 除上电和断电周期外、还需要调用任何特殊的器件配置
  3. 实现7 UA 电流消耗所需的固件堆栈配置更改(如果有)、请详细说明
  4. BLE 堆栈完成一个周期所需的时间。 这包括初始化、广播、配对…

此致、

Narayanan。 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将与我们的工程团队核实关断的电源配置文件、并尽快返回。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Narayanan S"]  

    BLE 控制器配置如何实现7ua

    [/报价]

    如数据表中所述、CC256x 在关断模式下的功耗为~7uA。 当 nSHUTD 引脚为低电平时、器件处于关断模式。 这是最低功耗状态、当器件退出关断模式时、需要完全重新初始化。

    [引用用户="Narayanan S"]  

    除上电和断电周期外、还需要调用任何特殊的器件配置

    [/报价]

    需要在上电后将 initscript 加载到器件中、并且需要重新初始化主机 MCU/MPU 上运行的蓝牙堆栈。

    [引用用户="Narayanan S"]  

    实现7 UA 电流消耗所需的固件堆栈配置更改(如果有)、请详细说明

    [/报价]

    在尝试使用堆栈操作器件时、不能使器件处于关断状态。 因此、没有配置可将电流消耗一直降低至7uA。 请参阅此帖子中我的最后一条评论。

    [引用用户="Narayanan S"]  

    BLE 堆栈完成一个周期所需的时间。 这包括初始化、广播、配对…

    [/报价]

    我不理解这个问题。 初始化时间将取决于主机速度和 UART 波特率。 广播和配对(我假设您是配对/配对模式)将作为周期性事件保持活动状态、直到主机停止。

    [引用用户="Narayanan S"]  

    我们计划在广播…之间整合断电模式。  

    [/报价]

    您可以将 CC256x 与 TI 双模蓝牙协议栈(以及协议栈 SDK 中的相关示例应用)结合使用、并将应用中的广播间隔更改为1.5秒。 CC256x 将在随后的广播事件之间处理睡眠模式。  

    [引用用户="Narayanan S"]  

    1.5秒打开和5秒关闭

    [/报价]

    BLE 广播的工作方式与此不同。 为什么不使用5秒作为广播间隔开始? 它将为您提供低得多的电流消耗。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vihang、

    感谢您的回答。 在 BLE 通告电流测量期间,我们发现扫描间隔11.28 ms 窗口@ 1.28秒周期性,是否可以禁用此功能? 如果是、请分享该过程。 或者如何在确保更长电池寿命的背景下解决此问题?

    谢谢、

    Narayanan。 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们仍在等待您对上述澄清的回复、是否有任何更新?

    您能否在下面澄清几点。

    堆栈版本:v1.5 R2 SPPLEDEMO_lite

    1. CC2564中 BLE 操作的默认射频功率级别(dBm)设置是什么?
    2. 是否可以用最低的功率级别更改射频功率级别? 如果是、您可以向我介绍过程或调用函数或任何示例代码。 在这里、我们尝试从 CC256x 蓝牙硬件评估工具生成.bts 文件、但未选择(禁用)功率级别按钮。  

    谢谢、

    Narayanan。 S