This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:一个外设连接到多个中心

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586132/cc2640-one-peripheral-connecting-to-multiple-centrals

器件型号:CC2640

外设是否可以连接到多个集中器? 是否可以从 ble_user_config.h 下载4.1及更高版本? 谢谢。 Danny

// BLE 连接的最大数量。 应根据进行设置
//器件 GAP 角色。 以下是一些推荐值:
//     *中心:    3.
//     *外设: 1.
//     *观测器:   0
//     *广播设备:0
//注意:当 GAP 角色包括外设且没有 v4.1控制器功能时
//      已配置、MAX_NUM_BLE_CONns 不得大于1
#ifndef MAX_NUM_BLE_CONNS
 #define MAX_NUM_BLE_CONNS            1.
#endif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是受支持的。 如需更多信息、请参阅 SimpleLink CC2640R2 SDK 中 CC2640R2的多角色项目或 TI BLE Github 页面 github.com/.../ble_examples 上 CC26xx 的多角色项目
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    外设可以连接到多个中间体、您可以通过更改预定义符号中的 MAX_NUM_BLE_CONns 数量和 multi.h 文件中的一些更改来实现这一点。

    此致、
    Abhishek Yakkundi

    如果您的问题得到了解答、请按下面的验证答案。