Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK、 CC2650、 CC2540
您好!
我购买了 CC2640F128RSMR、并希望通过 UART 与其通信。
BLE-Stack v2.2.1仅包含 CC2650的十六进制文件。 这些十六进制文件是否也与 CC2640兼容? 如果是、我必须刷写哪个十六进制文件?
如果不是、我可以从哪里获得 CC2640的十六进制文件?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我购买了 CC2640F128RSMR、并希望通过 UART 与其通信。
BLE-Stack v2.2.1仅包含 CC2650的十六进制文件。 这些十六进制文件是否也与 CC2640兼容? 如果是、我必须刷写哪个十六进制文件?
如果不是、我可以从哪里获得 CC2640的十六进制文件?
谢谢你。
CC2640F128RSMR 只是一个 SOC 芯片。 您自己制作定制模块吗? 您能否指定您打算实现的 BLE 功能。 如果您只想测试 UART 功能、 我建议您在 dev.ti.com/.../中使用 UART 回波示例进行测试
您好、再说一次、
遗憾的是、CC2640没有响应 UART 上的任何内容。
我使用 cc2650lp_host_test_rel.hex 以及 cc2650lp_simple_np_uart_pm_rel.hex 对其进行了刷写 、但 没有成功。
我在 UART 上发送的命令与 CC2540中使用的命令相同。 例如0x01 0x0A 0xFE 0x03 0xFF 0xFF 0x13
我查看了 UART 线路、并且:
UART RX (来自 CC2640)数据看起来非常完美。
UART TX 保持高电平、并且没有数据。
此致、
Marian