This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如何配置 CC2650接收器的主机测试应用程序?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590538/cc2650-how-to-configure-the-host-test-app-of-the-cc2650-receiver

器件型号:CC2650

您好!

如何配置 CC2650接收器的主机测试应用程序、以便在每个连接事件中从服务器/外设仅获取1个数据包?

请澄清。

谢谢、

Kannan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要使用 BTool 将其配置为中央设备、然后执行设备发现。
    您可以让通知功能每秒发送一次数据。

    我建议您在开始执行您想要的操作之前先查看我们的 simplelink Academy 培训。
    software-dl.ti.com/.../ble_01_custom_profile.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的问题不在通知数据上。 一般而言、如果每次连接事件只获得一个 BLE 数据包、应该从中央设备和外设 BLE 软件执行什么操作?
    请澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于您需要从外设发送多少个数据包。 如果每个连接间隔只需要发送1个数据包、则您的中心将只接收一个数据包。
    为了确保外设每个连接间隔仅发送一个数据包、可以在外设/中央设备中使用 HCI_EXT_OnePktPerEvtCmd 来确保每个连接事件仅发送一个数据包