This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:每个连接事件的数据包数

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590537/cc2650-no-of-data-packets-per-connection-event

器件型号:CC2650

您好!

这是关于最小数量 接收器可在单个连接事件中接收的数据包。 是2还是1?

每当情况存在时、BLE 器件(外设)是否需要在单个连接事件中发送2个数据包? 还是外设可以发送1个数据包、即使在单个连接事件中可以发送2个数据包?

请澄清。

谢谢、

Kannan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是通知、而接收器端为 CC26xx、则接收器可以在每个连接间隔最多接收8个通知。(当然、这也取决于您的连接间隔时间)。

    如果您有消息队列、则外设将尝试在一个连接事件中尽可能多地发送消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有限制吗? 如何在1个连接事件中发送8个数据包? 您考虑在1个连接事件中将8个数据包从外设发送到接收器的连接间隔是多少? 请澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们通过使用12.5ms 作为连接间隔来实现了这一点、并从监听器日志中可以看到有8个通知通过。 (音频项目。)

    对于每个连接间隔可以发送/接收的数量没有限制。