This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:通过蓝牙进行 MSP430至 Win10通信

Guru**** 2582985 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CC2541, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589901/cc2541-msp430-to-win10-communication-over-bluetooth

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529CC2540

你好! 我对蓝牙技术非常陌生、所有不同类型和版本都给我带来了一段艰难的时光。 :(

我有一个小型移动电路板、其中 MSP430F5529和一个连接到 TI-SW-UART (TX、RX、RTS、CTS)引脚的 PAN1721 (CC2541)。 我只想将一些字节的数据发送到 Win10桌面、并 将一些参数和命令发送到 MSP。

在我的 Win10 (Visual Studio 2017) PC 上、我有一个 USB 转 BT 适配器。 因此、我有两个 BT SPP-Drivers COM 端口和一个 CSR 蓝牙无线电(?)。

CC2541我在模式下上传了 BLE 桥接器示例、目前仅用于 TX/RX (无 PM)。

在我的 Win10桌面上、我可以看到 CC2541正在广播、但我无法配对。

----------------------------------
我只是想知道我是否能够使用这个设置与 MSP430通信、或者我是否应该考虑使用另一个硬件重新设计以使事情变得更简单?

另一个问题是。 我的最终产品将是 Win10平板电脑。  BT 处理方式是否与我的 USB 转 BT 适配器相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够连接到 PC? 您有监听器日志吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 在 Windows 10中开始 BT 设备搜索时、我可以看到我的设备、但无法连接。

    如何创建 sniffer 日志?  是否有用于 Windows 10的工具来查看 BT 通信?  或者、我应该使用串行外接端口监听器吗?

    此致

    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 可能正在寻找特定类型的设备来连接、例如 BLE 鼠标或键盘。 由于您无法在 Windows 上的 BLE 堆栈上进行开发、因此您将仅限于在 Windows 10中本地提供的功能。  

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! 感谢您的回答。 我现在订购了 CC2540 USB 软件狗。 我认为这将使我向前迈出一些步骤。 :D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! 因此、我完全能够扫描 CC2541 (SimpleBLEPeripheral)并将其与 Win10应用配对。

    [MCU]<-- (TI-UART)-->[CC2541]<--- (BLE)---- > Win10通用应用程序

    我的目标是将命令和参数从我的 Win10应用程序发送到 MCU、并将 ECG 数据包从 MCU 发送回我的 Win10应用程序(每400ms 一次)。

    这可以通过 SimpleBLEPeripheral 堆栈来完成、还是其他示例堆栈更符合我的需求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! 好的、我已经使用修改后的 SimpleBLEPeripheral UART 堆栈实现了我的 MSP430 <->CC2541 <--> Win10应用。