This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:与 CC2650相比、可用于应用的存储器大小和系统闪存

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592194/cc2640r2f-memory-size-and-in-system-flash-available-for-application-in-comparison-to-cc2650

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件: CC2650CC2640

您好!

目前、我们将 CC2650用于 BLE 应用。 我们想知道、如果我们将其替换为 CC2640R2F、我们在应用可用闪存方面将如何受益。

对 CC2640R2F 的存储器结构有点困惑:它指定为275KB 的非易失性存储器,包括128KB 的系统内可编程闪存。  

CC2650具有128K 闪存、在控制器中移植 BLE 堆栈后、我们仅获得适用于我们应用的50-55K 闪存。

就  程序存储器而言、使用 CC2640R2F 将会带来好处  

我们还想评估 BLE 5:但目前我们的目标是获得更多程序内存。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、使用 CC2640R2F 将会在程序存储器方面受益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关 CC2640和 CC2640R2F 之间差异的更多详细信息、请参阅 BLE 论坛顶部的固定 CC2640R2F 入门和常见问题解答帖子。 鉴于 CC2640上可用的闪存为50-55KB、这意味着您可能未使用 GAP 绑定管理器和 SNV、因此您应该期望 CC2640R2F 上的闪存为84-88KB+。 YMMV、因此我建议下载 CC2640R2 SDK 并在等效堆栈配置中进行构建。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradnya、您好!

    请参阅下面的这篇文章。

    e2e.ti.com/.../2112628

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    还有一个问题,由于 BLE 4.2堆栈被放置在控制器的闪存中,我们在闪存中获得了更多内存,用于应用开发。

    如果我们希望将系统升级到 BLE 5、将会发生什么情况。 BLE 5堆栈是否会占用闪存中的内存、BLE 4.2堆栈是否会保留在 ROM 中

    我们是否会获得用于应用开发的80KB 以上闪存。