This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:2分钟后无语音-# 39;与 CC2564C 通信

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591040/cc2564c-no-voice-after-2-minutes-communication-with-cc2564c

器件型号:CC2564C

您好!

我们使用带 HFP 的手持终端工具进行呼叫、2分钟后、我们可以听到来自手持终端的语音、但 没有来自 BT 芯片的语音发送、我们使用 CC2564C、我们检测到有来自 PCM 输入的信号、但没有来自 PCM 输出的信号。 但是、使用监听器日志、通信和输出语音都可以。 蓝牙芯片似乎没有发出语音。

TI 日志将被收集并得到处理。

请帮助检查问题出在哪、谢谢。

此致

高洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../novoice.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 BT 芯片 PCM 在从模式下工作、当出现 PCM 输出中无语音问题时、TI 日志中会打印大量"将数据写入 pcmi-use plc"信息。

    此致

    高洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2588016:46:00.478 +0:02:14.878将数据写入 pcmi -使用 plc
    2589216:46:00.540 +0:02:14.940AVPR 统计:坏数据包- 358.67%,总数据包- 11632,坏数据包总数- 2527
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将查看日志并很快返回。、

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是否有任何发现?

    当我们使用编解码器 MSBC 时会发生问题、但在 CVSD 中没有问题。

    我们确实需要您的帮助。

    非常感谢。

    此致

    高洪