主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2650、 CC2640R2F、 CC2650、 CC2640
工具/软件:Code Composer Studio
在 ble_sdk_2_02_00_31上使用 LAUNCHXL-CC2650、我还尝试在 simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25上使用 LAUNCHXL-CC2640R2。 我根据刷写 launchpad 的文档更改了 host_test 中的预定义符号、并尝试通过 RS232电平转换器将其连接到 btool。 BTool 无法通过串行适配器连接到 launchpad。 再次 测试 DIO2和 DIO3 I 发现的电压时、电压为3.3V。 我希望 Launchpad 上的 Rx 端口(DIO2)为0V、作为接收器终端。
我出了什么问题?