This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:BLE Scanner 应用

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586568/launchxl-cc2640r2-ble-scanner-app

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

你好

在 Play Store 中加载适用于 Android 的 BLE-Scanner 应用

我可以在手机上看到我的 starterkit、但    用于打开或关闭 LED (0x1110、0x1111)和另一个 LED (0x1130、0x1131、0x01132)的 Service UUID 已备注可用

我该怎么做才能得到错过的服务? 或以下哪个服务(CCC0、AC00、FFC0、AA64)与其匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aluccard:

    您正在使用哪种示例应用? 您是否对项目进行了任何修改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有相同的问题。

    使用中的预编译二进制文件(将预编译的 Project Zero App+Stack 组合映像添加到 CC2640R2 Launchpad)  

    外部闪存上是否存储了任何可以阻止显示这些服务的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    立即开始工作。

    当我使用 Devkit 和出厂固件时、我的手机可能正在缓存服务。 SimpleLink Starter 应用中的"传感器视图"显示了按钮和 LED 的服务、但这些服务不再显示。

    谢谢。