请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2 Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK
我们正在尝试 从 BLE 模块到其他处理器进行 UART 通信。
我们看到、从 BLE 模块发送的数据由其他芯片通过 UART 接收、但当该芯片发送数据时、BLE 模块无法接收数据。
当我们探测到 BLE 侧的 Rx 线路时、我们会看到、当数据位为0时、它不会达到0级、而当我们断开并探测其他芯片的 UART TX 时、我们会看到电平正确地变为0级。
BLE 模块是否需要上拉或下拉电阻器来通过 UART 正确接收数据?