This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:UART 引脚配置

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592052/launchxl-cc2650-uart-pin-configuration

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

你好!

我从项目0开始,我正在使用带有中断的 UART,它运行正常。我想将信息从 msp340发送到 cc2650,但它还不起作用。

以下是我的引脚配置:

const PIN_Config BoardGpioInitTable[]={

Board_RLED | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、 /* LED 最初关闭 *
Board_GLED | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、 /* LED 最初关闭 *
Board_BTN1 | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_IRQ_BOTHEDGES | PIN_迟滞、 /*按钮为低电平有效 *
Board_BTN2 | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_IRQ_BOTHEDGES | PIN_迟滞、 /*按钮为低电平有效 *
BOARD_SPI_FLASH_CS | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_HIGH | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MIN、/*外部闪存芯片选择*
BOART_UART_RX | PIN_INPUT_EN | PIN_PUL拉、 /*通过调试器反向通道的 UART RX */
Board_UART_TX | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_HIGH | PIN_PushPull、 /*通过调试器反向通道的 UART TX */
BOARD_SPI0_MOSI | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUDOWN、 /* SPI 主器件输出-从器件输入*/
BOARD_SPI0_MISO | PIN_INPUT_EN | PIN_PUL拉、 /* SPI 主器件输入-从器件输出*/
BOARD_SPI0_CLK | PIN_INPUT_EN | PIN_PUL拉、 /* SPI 时钟*/

PIN_TERMINATE
};

如何初始化 UART RX 引脚以获取 有关"DIO3"的信息。

此致

Mayer Tamás

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mayer:

    以下是适用于 TI-RTOS v2.20.01.08的 TI-RTOS 驱动程序 API 的链接: software-dl.ti.com/.../_u_a_r_t_8h.html

    这将有助于您开始使用 UART 驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rachel!

    我已经阅读过这篇文章,但我的问题是 GPIO 配置而不是 UART 配置。

    我认为我是一件基本的事情、但我不知道问题是什么。 我想 MSP430不能将 cc2650的 Rx 引脚拉低至2.7V。逻辑一的电平是正常的、3.3。

    在示波器上、我得到了以下结果:

    我已经阅读了 MSP430和 CC2650的手册、并在两侧设置上拉、下拉等、但仍然没有。 如果我 将 cc2650的 rx 直接放在地面上,中断就会起作用,而且它的 PuTTy 也能正常工作,所以我认为这是一个 PIN 问题,就像我之前提到的那样。

    此致

    Mayer Tamás

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayer Tamas:

    您是否直接连接到 DIO2和 DIO3? 如果您直接连接到 DIO2和 DIO3、则应移除 Launchpad 上 TX 和 RX 上的跳线。