请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Starterware
你好
有一个问题。
我正在尝试使用 SPI 通信 EPC 610和 cc 2640。
在进行 SPI 通信时、cc 2640能否连续传输16位?
SPI 时钟必须连续16位向 EPC 610芯片发送16位数据、而不是传输8位两次。
请帮帮我
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Starterware
你好
有一个问题。
我正在尝试使用 SPI 通信 EPC 610和 cc 2640。
在进行 SPI 通信时、cc 2640能否连续传输16位?
SPI 时钟必须连续16位向 EPC 610芯片发送16位数据、而不是传输8位两次。
请帮帮我
尊敬的李秀贤:
我知道、您可以在设置中编辑数据大小。 但是,我 以前没有尝试过这些方法。 如果您成功使用它们、请为我进行更新
/*! *@用于将 SPI_Params 结构初始化为默认值的简短函数 * *@param params 指向 *的 SPI_Params 结构的指针 初始 化* 默认值为 :* 传输模式 = SPI_MODE_BLOCKING * 传输超时 = SPI_WAIT_FOREVY * transferCallbackFxn =空 * 模式 = SPI_MASTER * 数据速率 = 1000000 (Hz) * 数据大小 = 8 (位) * 帧格式 = SPI_POL0_PHA0 */ extern void SPI_Params_init (SPI_Params *参数);
祝你一切顺利