This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 解释 BTool 上的加速计值时出现问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541DK-MINI, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591843/issue-in-interpreting-the-accelerometer-values-on-btool

Thread 中讨论的其他器件:CC2541DK-MINIBLE-STACK

您好!

我正在尝试使用软件狗和 BTool 应用从 CC2541DK-MINI 密钥卡读取 BMA 250加速计值。 我在软件上接收的三轴(x、y、z)值以十六进制表示。 由于 BMA 250以10位( 8MSB + 2LSB)提供加速计值、我很困惑如何在软件中解释六角值、因为十六进制值仅提供有关8位的信息、如何读取剩余的2位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khan、

    您可以在 BLE-Stack v1.4.2 SDK 中从 bma250.c 的 accReadAcc16中查看源实施。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我已经浏览过 bma250.c 文件,但它包含8位和16位输出的代码,因此它再次令人困惑。 由于 BTool 上加速计的输出为2个十六进制值(如"FA")、我假设这些值仅是加速计的 MSB 8位值。 我在这个假设中是对的吗?