This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:LAUNCHXL-CC2640R2开发套件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588910/launchxl-cc2640r2-launchxl-cc2640r2-development-kit

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

LAUNCHXL-CC2640R2是 Bluetooth 5套件的开发?
如果我需要点对点、我需要购买2个(或更多) LAUNCHXL-CC2640R2?
我需要购买另一个 XDS100吗?
我需要购买哪个 XDS100版本?
我需要购买其他硬件/软件工具?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LAUNCHXL-CC2640R2是用于开发 BT 5.0的套件。 LAUNCHXL-CC2640R2中嵌入了 XDS110调试器、因此您无需购买额外的 XDS100调试器。 您可以  使用免费的 CCS 构建和下载 BLE Stack v3.0.1示例()。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否使用 LAUNCHXL-CC2640R2直接驱动 LCD 和压力传感器?
    谢谢!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LCD 和压力传感器使用哪种接口? SPITM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LCD seg/com (无控制器),压力传感器为 I2C
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 I2C 传感器没有问题。 我不知道 LCD seg/com 使用的接口是什么。 您能详细说明吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LCD 是七段/段显示(定制)
    谢谢!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您可以使用 GPIO 来控制这种 LCD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SimpleLinkTmcc2640r2 SDK 是 OSAL 架构(projectzero 和 projectperipheral)??
    谢谢!!!