This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:编程后如何复位 CC2640 (使用无线电测试库)

Guru**** 2925770 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591891/cc2640-how-to-reset-cc2640-after-programming-use-radio-test-library

器件型号:CC2640

您好、TI 专家、

我正在为 CC2640开发生产工具(使用无线电测试库)。 我有一个问题、您能告诉我编程后如何复位 CC2640 (如闪存编程器2)吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuhua、

    您可以使用闪存编程器2擦除器件、只需勾选 Erase (擦除)框、然后取消勾选 Program (编程)和 Verify (验证)框即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie、

    我使用无线电测试库、无线电测试库无法复位 CC2640?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以将 RESET_N 引脚驱动为低电平1us 以执行引脚复位。 如果您通过 JTAG 进行外部编程、则推荐使用这种方法进行复位。 TRM (SWCU117)中介绍了其他复位选项、请参阅复位部分。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    感谢你的帮助